我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2APN**外部操作手柄自带连接杆尺寸是多少?
问题描述:
GV2APN**外部操作手柄自带连接杆尺寸是多少?

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2APN**外部操作手柄自带连接杆的型号是GVAPA1,其长度为315mm,截面为6*6mm。

在国产样本中安装的最大深度是250mm,是指没有加支撑的时候,加支撑GVAPK11之后,最大安装深度可以达到434mm,这是国产样本中没有提及的。

英文样本上单独列出GVAPA1不是说超过250mm安装深度后需要单独选型该连接杆,单独列出是为了订购备件。见以下安装手册截图: