我们今天能为您提供什么帮助?

GV2P/GV2L/GV2PM系列的延长手柄能达到的最深深度是多少?

问题描述:
GV2P/GV2L/GV2PM系列的延长手柄能达到的最深深度是多少?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2P/L单独使用GV2APN**时,能使用的深度范围为140-250mm,与附件GVAPK11配合使用时,能使用的深度范围为250-434mm。
注:该深度指断路器GV2P/L安装面到柜门的距离;由于GV2PM本体深度比GV2P小6mm。