我们今天能为您提供什么帮助?

LRD热继电器,GV2,GV3断路器,缺相及三相不平衡保护的功能是怎样实现的?

所属产品线:
进口TeSys Deca热过载继电器; 国产TeSys Deca热过载继电器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

这里的缺相及三相不平衡保护是按照IEC60947-4-1GB14048.4的标准来制定的。标准规定如下:

规定一:即在环境温度为20摄氏度时,冷态时若其中两相的电流为1.0IrIr为整定电流),另一相为0.9Ir时其在两小时内不动作。

规定二:当其中两相电流为1.15Ir,另一相为0时,其在两小时内动作。