我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB4按钮指示灯产品无CCC或停产如何替代?
问题描述:
XB4按钮指示灯产品无CCC或停产如何替代?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

1、如果订购时有提示产品无CCC或停产,请拨打400热线或联系市场部进行复查。XB4系列产品都是进口的,且型号众多,基于一些原因,可能有些型号未在系统中开放销售;
2、XB4系列是模块式设计,一个整体型号可以拆分成多个子件。多个子件也可以组装成多个型号。请查看XB4产品样本,如果您订购的产品型号不能采购,可尝试进行拆分,选择子件的型号进行采购,例如XB4BS8445可以拆分为ZB4BS844+ZB4BZ105订货;
3、特别提示:在拆分选型指示灯或带灯按钮时,如果头部选择了带UN Universal标识的型号,后端配套的型号也必须是带有UN Universal标识的。
请参考下方的拆分示意图: