ATS01、ATS22、ATS48软起动器的电压提升功能(BOOST功能)的作用是什么?分别如何设置?
问题描述:
ATS01、ATS22、ATS48软起动器的电压提升功能(BOOST功能)的作用是什么?分别如何设置? 所属产品线:
软起动器解决方法:
软启动器刚起动瞬间,短时间内,对于需要高起动转矩的大摩擦力负载,软起控制的电机由于初始转矩较低,可能无法起动。
电压提升功能,使电机初始阶段短时间内以额定电压 (或接近额定电压) 起动,提升转矩,克服电机静转矩,之后再按照标准的加速斜坡起动。
设置方式:
ATS01:通过外部连线实现此功能,boost与+24V短接(对于ATS01N2..LU/QN/RT型号,BOOST与LI+相连接),如下图:


ATS22:通过设置BST(升压起动持续时间)的长短实现此功能,如下图:

ATS48:通过设置BST(电压升高水平)的电压大小(或off)来实现此功能,如下图:

是否有帮助?