我们今天能为您提供什么帮助?

C-Bus的继电器模块5102RVF能否实现与消防联动(消防强切)?

问题描述:
C-Bus的继电器模块5102RVF能否实现与消防联动(消防强切)?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

可以通过四路总线耦合器5104BCL或4路开关量输入模块把消防无源干结点信号转换成C-BUS信号后,用软件编程对2路继电器模块5102RVF实现强制关断;切不可把消防信号直接接到2路继电器的Green/Green White端子上,这一端子是强制开启功能,是指与安防联动。