问题描述:
客户的一个C-BUS灯控项目里面有很多回路,希望通过遥控器的第一键控制1,3,5,7回路灯亮,第二键控制2,4,6,8回路灯亮,如何实现?所属产品线:
C-Bus产品解决方法:
按客户的要求,在Toolkit软件里面做两个场景,分别包含1,3,5,7回路和2,4,6,8回路。然后用NEO系列8键面板来作为输入设备触发两个不同的场景。再选用5038TX2-8键遥控器,它可与8键面板直接对应。这样就可以用遥控器来控制两个不同场景了。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
按客户的要求,在Toolkit软件里面做两个场景,分别包含1,3,5,7回路和2,4,6,8回路。然后用NEO系列8键面板来作为输入设备触发两个不同的场景。再选用5038TX2-8键遥控器,它可与8键面板直接对应。这样就可以用遥控器来控制两个不同场景了。
是否有帮助?