FA356446
FA356446
我们今天能为您提供什么帮助?
型号为E224TRJ5的双联电话+电脑地插是一个电脑加一个电话插座还是一对电脑加一对电话插座?
问题描述:
型号为E224TRJ5的双联电话+电脑地插是一个电脑加一个电话插座还是一对电脑加一对电话插座?
所属产品线:
地插系列
解决方法:
是一个电话插座和一个电脑地插。
首次发布日期:
2018/8/9
修订日期:
2020/6/22
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
地插系列
探索更多
范围:
地插系列