我们今天能为您提供什么帮助?

E3000都会系列型号E3031V1PR(单联竖式自复位开关),外包装写的是24Vdc,能否用在交流220Vac电压中?

问题描述:
E3000都会系列型号E3031V1PR(单联竖式自复位开关),外包装写的是24Vdc,能否用在交流220Vac电压中?

所属产品线:
NEO 都会系列

解决方法:

开关接24Vdc或者接220V~电压均是可以的,但电流不能太大。如果接在220交流电中,电流不能超过10A。