我们今天能为您提供什么帮助?

VDI Box中各系列产品的材质是什么?

问题描述:
VDI Box中各系列产品的材质是什么?

所属产品线:
VDI BOX 锐智5

解决方法:

各系列材质如下表所示:

系列 模块 面盖 箱底
Delta4

金属

6U和8U箱体:塑料

其它尺寸箱体定制:优质冷轧钢板

优质冷轧钢板
Delta5 塑料

6U和8U箱体:塑料

其它尺寸箱体定制:优质冷轧钢板

优质冷轧钢板
Ulink6U和8U 金属

塑料

优质冷轧钢板
Ulink10U和14U 金属

6U和8U箱体:塑料

其它尺寸箱体定制:优质冷轧钢板

优质冷轧钢板