我们今天能为您提供什么帮助?

存在感应器SAE-UE-MS-CU-WE上面有一个Lux和一个Time的旋钮是什么功能?

问题描述:
存在感应器SAE-UE-MS-CU-WE上面有一个Lux和一个Time的旋钮是什么功能?

所属产品线:
ARGUS人体存在感应器

解决方法:

答:Lux旋钮是用来调节触发亮度的,可以根据自己的需要进行调节,当检测到的亮度值小于设定值时回路才会导通;
Time旋钮是调节回路导通的延时时间长短的。