我们今天能为您提供什么帮助?

AB PLC与Citect通信,对ABCLX驱动有什么要求?

问题描述:
AB PLC与Citect通信,对ABCLX驱动有什么要求?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Rockwell对其ControlLogix处理器v18和v19固件的修改包含了对SCADA和PLC之间的通信协议的修改。在某些情况下,这些修改会导致CitectSCADA、VijeoCitect或者CitectFacilties不能与使用ABCLX v3.04.16.000或更早版本的驱动与其控制器进行通讯。