我们今天能为您提供什么帮助?

Windows 7系统vijeo citect中如何弹出windows自带的软键盘?

问题描述:
Windows 7系统vijeo citect中如何弹出windows自带的软键盘?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

osk.exe是Windows 7操作系统自带的软键盘,在按钮的动作中填写函数Exec("C:\Windows\System32\osk.exe"),可根据osk.exe文件所在路径对此函数进行修改。