我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何SoMachine处理串行线路上 Modbus IOScanner 的问题?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

串行线路上的 Modbus IOScanner 在您的控制器上配置,如果应用程序在下载之后或在控制器复位之后进入异常状态,则执行以下操作:

1 检查电缆的完整性。

2 检查控制器与 Modbus 串行从站之间的电缆连接是否正确。

3 在重新建立了与从站的通讯之后,需要通过从站 xReset 入口上的上升沿来复位控制器(复位 xError、更新 uiNumberOfCommunicatingSlaves 的值、更新 xAllSlavesOK 的值)。