unitypro 如何找到数组里有多少个大于x值的元素数量?
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
如果用循环做分别比较每个元素比较麻烦;可以就利用现成的功能块:
(以整型数组 array01[1..10]为例)
SORT_ARINT :升序或降序排序 --按照升序排列;
FIND_GT_ARINT:数组中大于给定值的第一个元素 --获取第一个比x大的元素序号;
数组的最大序号减去找到的序号就是元素的个数

注意: FIND_GT_ARINT找到的元素序号都是从0开始的,无论操作数组的序号从多少开始,例子中
从1开始,所以结果应该是 5+1=6,从第6个元素开始都是大于5的元素。
是否有帮助?