我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058 在 CANmotion 上最多能同步多少台设备运行?
问题描述:
LMC058 在 CANmotion 上最多能同步多少台设备运行?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

Modicon LMC058 Motion Controller 在 CANmotion 上能够同步多达 8 台如下这样的设备:

  • Lexium 05 伺服驱动器

  • Lexium 23 伺服驱动器

  • Lexium 32 伺服驱动器

  • Lexium SD3 步进器驱动器

请勿使 CANmotion 总线上的运动控制设备超过 8 台,或安装与运动控制无关的 CAN 设备。如果这样做,则 CANmotion 总线通讯可能会中断,从而导致丢失与受控设备之间的同步或通讯以及意外操作。