我们今天能为您提供什么帮助?

如何将一个PL7 Pro 软件编程的梯形图LD导入到Unity 软件中?

所属产品线:
PL7

解决方法:

要想实现标题描述的功能,不能直接在pl7 软件中导出然后在Unity 软件中导入,因为前者导出的是一个后缀名为.LD 的文件,而在Unity 软件中导入LD 时系统只能识别后缀名为.XLD 的文件,因两者文件类型不匹配不能直接导入/导出。可先在pl7 软件中将整个项目导出成后缀名为.FEF 的文件,然后再Unity 软件中打开该.FEF 文件后再将需要的Section 导出,该导出文件即可再新的Unity 项目中导入。