我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept中要优化项目,为什么File/Optimize project是虚的?
问题描述:
我在Concept中要优化项目,为什么File/Optimize project是虚的?

所属产品线:
Concept

解决方法:

必须先关闭项目, File/Optimize project就不是虚的.以下是有关优化的几点说明:
在启动结束时或是进行数次Download changes以后,为了除去程序数据存储管理中的间隙,建议进行优化.
在项目关闭之前, Optimize是不能用的,即必须先关闭项目,再优化.通过File/Optimize project选择要优化的项目.
在优化之后,在PC和PLC上的项目是不同的,必须重新Download,下载到PLC.