我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器的模拟输入通道与ATV61、ATV71变频器相比有什么特点?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0的模拟输入通道与ATV61,ATV71相比有什么特点?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器的模拟输入通道AI2和AI3除了接模拟电压电流型号外,还可以接多种传感器输入,包括:PT100、PT1000、KTY84、PTC、液位传感器。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。