ATV61、ATV71变频器能否支持PROFINET通讯?
问题描述:
ATV61、ATV71能否支持PROFINET通讯?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61、ATV71可以加PROFINET通讯卡VW3A3327来实现PROFINET通讯,ATV61软件版本要高于V5.8 IE36、ATV71软件版本要高于V5.7 IE70才可以用VW3A3327。
PROFINET和PROFIBUS是两种现场总线,PROFINET基于工业以太网,而PROFIBUS基于RS485串行总线,两者协议上由于介质不同,一般不作关联和对比。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。