我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2L加限流器模块LA9LB920后的分断能力会达到多少?能否这样配合使用?
所属产品线:
进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

我们没有GV2L这种单磁型断路器和限流模块LA9LB920或GV1L3单独配合使用的分断能力的实验数据。

但是对于以下GV2L + LA9LB92 + LRD + LC1D组合,是通过了2类配合测试的,Iq参数(Rated breaking capacity, 见IEC 60947-4-1定义的Iq)可以达到50kA。


GV2L04 + LC1D09 + LRD05

GV2L05 + LC1D09 + LRD05

GV2L06 + LC1D09 + LRD06

GV2L07 + LA9LB920 + LC1D25 + LRD07

GV2L08 + LA9LB920 + LC1D25 + LRD08

GV2L10 + LA9LB920 + LC1D25 + LRD10

GV2L14 + LA9LB920 + LC1D25 + LRD14

GV2L16 + LA9LB920 + LC1D25 + LRD16

GV2L20 + LA9LB920 + LC1D32 + LRD21

GV2L22 + LA9LB920 + LC1D40A + LRD325

GV2L32 + LA9LB920 + LC1D40A + LRD332