我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T系列操作终端XBTN410和操作员控制单元LTMCU的区别?
问题描述:
Tesys T系列操作终端XBTN410和操作员控制单元LTMCU的区别?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

操作终端XBTN410,用于1到8个LTMR控制器的控制和监控,具有两种操作模式:

1对1时具有本地控制(控制起停)、组态参数、显示实时数据、 报警监视功能;

1对多时具有组态参数、显示实时数据、 报警监视功能。
操作员控制单元LTMCU,带有LCD显示屏,本身自带RJ45端口可连接至PC,
仅用于1个LTMR控制器的控制和监控,具有本地控制(控制起停)、组态参数、
显示实时数据、报警监视功能,最多同时可载入三种语言(英语、法语、西班牙语,其中英语为必备语言)
详细内容见Tesys T选型手册