FA356537
FA356537
我们今天能为您提供什么帮助?
TESYS T接地故障互感器50437和50438上面的1,2,3这三个接线端子如何接线?
问题描述:
TESYS T接地故障互感器50437和50438上面的1,2,3这三个接线端子如何接线?
所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统
解决方法:
只用接1和2端子,3空着不接。1和2端子分别接到TESYS T上的Z1和Z2上。
首次发布日期:
2018/8/9
修订日期:
2020/6/30
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
TeSys T 电动机管理系统
探索更多
范围:
TeSys T 电动机管理系统