ATV630、ATV930变频器如何进入网页服务器页面?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何进入网页服务器页面?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
1、将网页服务器功能打开,将“8我的偏好-8.7网络服务器-网页服务器使能”设置为是;
2、将电脑的RJ45口通过网线与变频器上的以太网口连接,下图红圈位置:ATV930变频器自带有两个以太网口,ATV630变频器自带有一个以太网口;

3、将电脑上本地连接IPV4地址与变频器地址设置在同一网段,如下图所示:
电脑IP地址设置:

变频器IP地址设置:

4、在IE浏览器地址栏输入变频器的IP地址,图例中为192.168.1.3,就会显示登陆界面。

5、用户名默认ADMIN,如果没有设置过密码,在网页上打开网页服务器页面时,可以在“8我的偏好-8.7网络服务器-WDP参数”中找到默认密码,如下图所示:

可以使用“复位嵌入式Web密码”参数将网页服务器密码复位成默认值。
第一次默认密码登陆后,会出现要求修改默认密码的页面,设置密码时要注意,密码的长度大于等于8位,必须使用字母,数字和特殊字符组合,否则会提示修改密码不成功。
进入网页服务器页面后,可以看到密码的默认要求,如下图所示:

可以将访问管理设置为关闭,这样就不需要用户名和密码登录网页服务器了。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。