ATV61,ATV71选用VW3A3307支持的数据长度是多少?
问题描述:
ATV61,ATV71选用VW3A3307支持的数据长度是多少?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61,ATV71变频器 用VW3A3307通讯卡支持的PPO类型是PPO类型5,数据长度为4PKW+10PZD,
对于ATV61,ATV71变频器只有8个PZD可以设置,所以我们的数据长度只能做到4PKW+8PZD。
是否有帮助?




ATV61,ATV71变频器 用VW3A3307通讯卡支持的PPO类型是PPO类型5,数据长度为4PKW+10PZD,
对于ATV61,ATV71变频器只有8个PZD可以设置,所以我们的数据长度只能做到4PKW+8PZD。
是否有帮助?