我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器22KW功率以下的如何分配DI6和DI7?
问题描述:
ATV340变频器22KW功率以下的如何分配DI6和DI7?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340 22KW及以下的变频器,在端子排上只能看到DI1-DI5,如果需要更多的数字输入点,可以用DQ1和DQ2来作为数字输入点。具体操作是找到相应功能,如预置速度,直接将其分配为DI6,如此即可将DQ1作为第6个的数字输入点使用。同理 DQ2可作为DI7作为第7个的数字输入点。

以使用内部电源为例,接线图如下:

可将开关设置到 SK 或 SRC 位置。建议使用 SRC 设置。在 SRC 位置时,DISUP 输出 24 V。在 SK 位置
时,DISUP 连接到 0 V。