我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV32变频器上面直接安装GV2断路器要选的组件有哪些?怎样安装?
问题描述:
ATV32变频器上面直接安装GV2断路器要选的组件有哪些?怎样安装?

所属产品线:
ATV32变频器

解决方法:

GV2断路器可以通过机械托架VW3A9921直接安装在4KW及以下的ATV32系列变频器上,即A/B尺寸的ATV32变频器,若需电气连接需要定一块GV2AF4适配板,其安装步骤为:
1、将机械托架扣在变频器上端;
2、用螺钉将机械托架固定;
3,将适配器下面三极插入变频器,并压紧;
4、将断路器下口三极对准适配器上面三极插进去,将断路器与金属托架用螺钉固定。
PS:GV2断路器不能直接安装在4KW以上的变频器上。