我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过Modbus通信协议读取ATV340系列变频器的输出电流值?所读取数值的单位是什么?

问题描述:
如何通过Modbus通信协议读取ATV340系列变频器的输出电流值?所读取数值的单位是什么?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

寄存器地址3204中的数值为变频器的输出电流值,上位机可通过Modbus通信协议进行读取。ATV340系列15KW及以下功率段的型号地址3204中数值的单位是0.01A,大于15KW的型号地址3204中数值的单位是0.1A。