我们今天能为您提供什么帮助?

XB2与XB4/XB5的三位选择开关其档位和触点安装位置的关系是怎么样的?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB2; Harmony XB5; Harmony XB5C

解决方法:

XB2
每层两个触点即左右各一个,拨到左边档位安装在左边的触点动作,拨到右边档位安装在右边的触点动作,中间位置触点都不动作。
XB4/XB5

不带灯的选择开关每层可装3个点,拨到左边档位安装在左边和中间的触点动作,拨到右边档位安装在右边和中间的触点动作,档位处于中间位置下面的触点都不动作。
带灯的选择开关中间位置装了指示灯模块,只能装左右两个位置,拨到左边档位安装在左边的触点动作,拨到右边档位安装在右边的触点动作,档位处于中间位置下面的触点都不动作。