问题描述:
ZB2BY9330C不能与XALJ01C上或XALB01YC一起使用所属产品线:
Harmony XB2解决方法:
ZB2BY9330C不能与XALJ01C上或XALB01YC一起使用。XALJ01C或XALB01YC的上表面是不平整的,标牌装上后是翘起来的,这样会影响急停按钮盒的防护等级。并且急停按钮盒的上表面颜色是黄色,也可以起警示作用的,因此也没必要加急停标牌。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ZB2BY9330C不能与XALJ01C上或XALB01YC一起使用。XALJ01C或XALB01YC的上表面是不平整的,标牌装上后是翘起来的,这样会影响急停按钮盒的防护等级。并且急停按钮盒的上表面颜色是黄色,也可以起警示作用的,因此也没必要加急停标牌。
是否有帮助?