我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
套筒ZB5AZ905的作用是什么?
问题描述:
套筒ZB5AZ905的作用是什么?

所属产品线:
Harmony XA2; Harmony XB2; Harmony XB5C; ATV御程系列变频器; ATV340变频器; ATV610变频器

解决方法:

在柜门上安装φ22mm产品时,若产品是通过背面塑料螺母固定时,需要通过该套筒工具来对其进行旋转紧固。常用于XB2指示灯,XA2、XB5按钮指示灯以及变频器面板套件VW3A1114和VW3A1112(含ZB5AZ905)的紧固。