我们今天能为您提供什么帮助?

急停按钮开关和普通按钮有什么区别?

问题描述:
急停按钮开关和普通按钮有什么区别?

所属产品线:
Harmony XA2; Harmony XB2; Harmony XB5C; Harmony XB4; Harmony XB5; Harmony XB6

解决方法:

从功能上说,一般用途的按钮开关是用来控制的,例如启动机器运转或停止机器,常为弹簧返回式;紧急停止按钮开关是用作安全措施来中止有害负载,都是锁定式按钮,拍下去后触发急停,需要手动来复位。

从颜色和外观上说,紧急停止按钮必须在颜色和形状上有高可视性,易识别,通常为红色蘑菇头形式,在紧急情况下必须易于操作。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: