我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB4、XB5系列双头按钮如何动作?两个按钮头之间是否有机械互锁?
问题描述:
XB4、XB5系列双头按钮如何动作?两个按钮头之间是否有机械互锁?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB5

解决方法:

XB4、XB5系列双头按钮的两个按钮头之间没有机械互锁,按下时动作互不影响,只触发对应自己侧的触点。

XB4、XB5系列双头按钮安装后,按钮头上下布局,触点是左右布局,动作特性是:上右下左,即:靠上的按钮触发右侧触点,靠下的按钮触发左侧触点。

例如:XB4BL73415双头按钮(见下图),按下上部的绿色按钮,右边触点(见图中绿框)动作,按下下部的红色按钮,左边触点(见图中红框)动作。