问题描述:
ABL8导轨式开关电源的通用型产品ABL8RPS24***,ABL8RPM24200,ABL8WPS24***,如何进行故障复位?所属产品线:
Phaseo ABL8解决方法:
这种通用型电源有手动和自动两种复位模式,如果设置为自动复位,故障消失后,电源会自动复位,输出电压会自动恢复;如果设置为手动复位,故障消失后,需要给电源重新上电才能复位。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
这种通用型电源有手动和自动两种复位模式,如果设置为自动复位,故障消失后,电源会自动复位,输出电压会自动恢复;如果设置为手动复位,故障消失后,需要给电源重新上电才能复位。
是否有帮助?