我们今天能为您提供什么帮助?

trihal系列变压器联接组别中的Dyn11的含义?

问题描述:
trihal系列变压器联接组别中的Dyn11的含义?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

Dyn11:
D——变压器一次侧绕组为三角形接线
Y——变压器二次侧绕组为星形接线
n——中性线引出
11——二次侧绕组相角滞后一次侧绕组相角330°;用时钟的表示方法,假设一次绕组为中心12点方向,那么二次侧绕组就在11点方向,夹角为30°