我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
sepam保护中49RMS热过载保护是综保通过内部热敏元件实现的吗?
问题描述:
sepam保护中49RMS热过载保护是综保通过内部热敏元件实现的吗?

所属产品线:
Sepam 40 系列

解决方法:

49RMS热过载保护是基于消耗电流的测量,用来保护设备避免过载。“热”的检测是电流的计算得出的,综保内部不存在用于49RMS保护的热敏元件。