我们今天能为您提供什么帮助?

NSX系列断路器型号中FFC是什么含义?

问题描述:
NSX系列断路器型号中FFC是什么含义?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

FFC指的是固定式板前联接。"FFC”可以分解为两部分:第一个字母表示的是断路器的类型,有F(固定式)、P(插入式)和D(抽出式)三种;后面两个 字母表示的是断路器的联接方式,有FC(板前联接)和RC(板后联接)两种。例如FRC指的是固定式板后联接、PRC指的是插入式板后联接等。