我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX80H的显示附件都是做什么用的?
问题描述:
NSX80H的显示附件都是做什么用的?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX80H的显示附件中"2常闭接点"其实就是手柄预合指示触点CAF,"1常开接点"其实就是手柄预分指示触点CAO,作用和NSX的CAF和CAO一致。而常闭接点指示附件是一种预接线系统,凭借此附件,可连接CAF和MN,实现让断路器在合闸时预先闭合MN,防止忘记给MN送电导致无法合闸的情况。

如下图红色方框即为此接线附件,此附件是NS80H及NSX80H才有的附件,NSX其它型号不提供此附件,客户使用CAF时需自己进行接线设计。