我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
带有Micrologic 5/6的控制单元的NSX断路器通过RSU软件设定保护值的范围是多少?
所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

带有Micrologic5/6的控制单元可以通过遥调的方式在RSU软件中设定断路器保护值,其设定的范围具体见下表:

Micrologic TypeValueMinMax
5.2A、5.2E、5.3A、5.3EIr旋钮最小刻度值的0.9倍当前旋钮整定值
Isd旋钮最小刻度值
6.2A、6.2E、6.3A、6.3EIr旋钮最小刻度值的0.9倍
Ig旋钮最小刻度值
6.2E-M、6.3E-MIr旋钮最小刻度值
Ig旋钮最小刻度值