我们今天能为您提供什么帮助?

塑壳断路器能否实现过载只报警不跳闸?

问题描述:
塑壳断路器能否实现过载只报警不跳闸?

所属产品线:
塑壳断路器

解决方法:

塑壳断路器实现过载仅报警不跳闸功能的方式如下:

1,100-250壳架的产品;选择NSX或CVS中带过载报警不脱扣单元TAM的产品实现;或者通过选择EZD CVS电动机保护,NSX MA脱扣单元,NSX Mic5.2B SI电子脱扣单元这种没有过载保护功能的断路器,加上热继电器实现过载报警功能。

2,400-630壳架的产品:选择EZD CVS电动机保护,NSX Mic1.3M电子脱扣单元,NSX Mic5.3B SI电子脱扣单元这种没有过载保护功能的断路器,加上热继电器实现过载报警功能。

需注意: 热继电器一般适用于电动机负载的过载报警。