我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EZD400旋转手柄的固定孔尺寸4*Φ12mm,为什么所配螺丝是M4的呢?
问题描述:
EZD400旋转手柄的固定孔尺寸4*Φ12mm,为什么所配螺丝是M4的呢?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

所配螺丝是M4的.为了使客户安装方便,这四个孔最大可以开到12mm. 假设4个安装固定孔正好是4 mm 或 5mm , 同时对准4个孔,比较难。为了避免12mm的孔大于M4 螺丝的头部, 所随产品安装包里面有四个平垫片, 平垫片的外径大于12mm, 中间孔在4 到5 mm 之间, 如下面图示:

所以,比较准确的描述应该是4.3 -- 12 mm 。

平垫片尺寸图