我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
新NSC/EZD(2013年7月上市)断路器的锁定设备是固定式还是可移动式的?
问题描述:
新NSC/EZD(2013年7月上市)断路器的锁定设备是固定式还是可移动式的?

所属产品线:
EasyPact EZD; Osmart NSC

解决方法:

2013年7月上市的NSC/EZD新产品系列中,NSC60-250,EZD100-250断路器的锁定设备都是可移动式的。NSC400/630,EZD400/630断路器用于拨动手柄的锁定设备有固定式(32631)和可移动式(29370)两种。