我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
2013年7月上市的EZD630以及vigiEZD630与旧产品有什么区别?
问题描述:
2013年7月上市的EZD630以及vigiEZD630与旧产品有什么区别?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

除了底座颜色不同,附件不同之外,电流等级与脱扣器也有区别,具体如下:
旧产品有400A,500A,630A三种电流规格,脱扣器均为电子脱扣器,三段保护;
新产品有400A,500A,600A,630A四种电流规格,其中400A,500A,600A三种为热磁脱扣器,两段保护,630A为电子脱扣器,三段保护。
若客户是原来400A,500A产品的替代,则要注意脱扣器的区别。