我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
CVS系列替换NSE系列,是否尺寸一样?
问题描述:
CVS系列替换NSE系列,是否尺寸一样?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

CVS系列外形尺寸、安装尺寸和开孔尺寸和NSE系列均是一样,完全替换的。
CVS全系列额定电压440V,NSE系列除NSE100E是550V,其他等级额定电压都是690V。