我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX\CVS系列塑壳断路器安装SDE适配器以后,如何测试其能否正常工作?
问题描述:
NSX\CVS系列塑壳断路器安装SDE适配器以后,如何测试其能否正常工作?

所属产品线:
EasyPact CVS; Compact NSX

解决方法:

1、断路器在脱扣位置安装好SDE适配器并将SDE触点装上后(NSX400-630本体已经安装好SDE适配器,CVS400-630需要单独订购 SDE适配器不标配),先分闸再合闸,然后顶动断路器下方的vigi杆(如下图所示),此时断路器脱扣。通过万用表检测SDE触点是否翻转来判断SDE适 配器能否正常工作(前提:SDE触点功能正常)。



2、CVS100~250 vigi杆与CVS400-630的vigi杆颜色和外形不一样,如以下附件。
CVS100~250.JPG
CVS100~250VIGI杆
CVS400 -630 SDE测试.JPG

CVS400~630VIGI杆