我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
CVS100~250(CVS100E除外)带旋转手柄的断路器可以配两锁一匙吗?
问题描述:
CVS100~250(CVS100E除外)带旋转手柄的断路器可以配两锁一匙吗?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

可以。虽然CVS样本上没有提到,但是CVS的旋转手柄和NSX的是一样的,尺寸也一致,所以可以配NSX的两锁一匙。