NSX塑壳断路器的DC24V外部电源模块如何安装?
问题描述:
NSX塑壳断路器的DC24V外部电源模块如何安装?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX的DC24V电源模块同MT的外部供电模块式一样的,只是订货号不一样,尺寸安装参照MT样本上的外部供电模块尺寸。
比如,对于220VAC的AD,NSX的订货号为LV54444,MT的订货号为P054444,产品实物上只写的是54444。
尺寸安装如下:DIN导轨或者底板安装
是否有帮助?


NSX的DC24V电源模块同MT的外部供电模块式一样的,只是订货号不一样,尺寸安装参照MT样本上的外部供电模块尺寸。
比如,对于220VAC的AD,NSX的订货号为LV54444,MT的订货号为P054444,产品实物上只写的是54444。
尺寸安装如下:DIN导轨或者底板安装
是否有帮助?