我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器的Modbus通信模块5针接线端子如何接线?

问题描述:
NSX断路器的Modbus通信模块5针接线端子如何接线?

所属产品线:
IFM

解决方法:

Modbus通信模块5针接线端子分别为D0、D1、接地端子、0V、24V  ,

5针接线端子可以将Modbus通信接口模块连接到Modbus网络(2线)以及DC 24V电源。

每针都带有一个相应的标志,方便接线。

其中:

D0、D1接通信线的“-“,”+“,接反不回报文。

0V、24V 接电源进线,

接地端子接屏蔽线的屏蔽层。
5线端子.jpg