我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX的OF/SD/SDE或SDV订货号一样吗?
问题描述:
NSX的OF/SD/SDE或SDV订货号一样吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX80H的OF/SD 以及NSX100~630的OF/SD/SDE/SDV订货号一样的.标准触点(6A AC220V)订货号为29450   低水平为:29452
虽然订货号一样,但是由于安装位置不一样,功能是不一样的。
OF:辅助触点,指示断路器的分合闸状态。
SD:脱扣指示触点,指示断路器由于以下原因引起的脱扣:过载、短路 、接地、漏电、MX\MN、按下脱扣测试按钮
插入式或抽出式安全脱扣装置引起的脱扣
SDE:故障指示 触点,指示断路器故障引起的脱扣:过载、短路、接地、漏电
SDV:漏电指示触点,指示断路器漏电故障