我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX电机保护里面5s,10s,20s是如何定义的?
问题描述:
NSX电机保护里面5s,10s,20s是如何定义的?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

IEC60947-4-1标准规定了热,电磁或固态过载继电器的脱扣级别和脱扣时间。

级别

1.05In

1.2In

1.5In    7.2In

5

t>2h

t<2h

t<2min   0.5s<t≤5s

10A

t>2h

t<2h

t<2min   2s≤t≤10s

10

t>2h

t<2h

t<4min   4s≤t≤10s

20

t>2h

t<2h

t<8min   6s≤t≤20s

30

t>2h

t<2h

t<12min  9s≤t≤30s